This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520EVM:无法获取更新状态01

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27520EVM, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839733/bq27520evm-failing-to-obtain-update-status-01

器件型号:BQ27520EVM
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOGPCCHEM

您好!

我一直在尝试使用 BQ27520EVM 和 bqStudio 在 Panasonic NCR18650B 上执行学习周期。

按照提供的几个指南、我不确定还可以尝试哪些方法。

我将随附有关如何配置监测计的.gg 文件。 使用 ChemID 2012。 在数据库中确实可以看到这是我的电池的化学 ID、但说明清楚地显示镍镉电池/碳、尽管电池是锂离子电池。 这是否仍然是正确的 ChemID、或者我是否应该运行 Chem ID 标识?

电池放电后、我发送复位和 IT_Enable 并等待 RUP_DIS 和 VOK 位清零。 之后、我开始以1.4A 电流充电、直到达到100mA 的锥形电流并设置 FC 位。

此时、我断开充电器、让电池放松、并期望更新状态更改为"01"并更新 Qmax。 但这种情况从未发生。

您对为什么不进行此更新有什么建议吗?

此致

Silvio Waldmann

e2e.ti.com/.../run4_5F00_1.log

e2e.ti.com/.../battery_5F00_setting.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Silvio

    您要在放电开始之前先发送 IT 和重置命令。 放电后、断开负载和充电、然后休息5小时。

    然后充满电,断开充电器,休息2小时,放电至空,断开负载,然后休息5小时

    对于 chem  id 的选择,我建议按照 我们在线工具 gpcchem 的说明确定最适合您的设备的 chem id。 不要仅仅考虑单元格的命名规则

    您是否遵循了本文档中列出的说明? 它会逐步说明您需要执行的操作。

    www.ti.com/.../slua902

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx、

    我在数据库中找到的 chem ID 是正确的,虽然描述似乎是错误的,但我可以在不更改预定义的 Chem ID 的情况下获得更新状态。

    按照所有指令、我得出结论、一切都令人满意、所有位都正确设置。

    我的设置问题是电池组的高电阻连接(~8欧姆)导致电量监测计上的电压读数错误、因此低于90%的标称容量被转移到电池中、未达到更新要求。

    此外、在初始放电之前无需发送 IT 使能、因为发送 IT 使能和用空包重置即可、并等待 RUP_DIS 和 VOK 清零。

    此致

    Silvio Waldmann