This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085:该芯片是否具有0.7V OUT 的同一封装版本?

Guru**** 2501315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842815/tlv62085-is-there-a-version-of-this-chip-in-the-same-package-with-0-7v-out

器件型号:TLV62085

我们在设计中使用 TLV62085RLTR、该器件支持0.8V 的输出电压。

 

根据我们的设计更改、我们正在寻找替代器件 f 的确切压降、该器 件将支持0.7V 的输出电压、其余规格作为 TLV62085RLTR 器件。

 

TI 是否 有满足我们要求的器件数量下降?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    很抱歉、我们的替代产品支持0.7V 输出电压、但没有下降。