This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24765:BQ24765、为超级电容器充电

Guru**** 2391265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24765, BQ25713, BQ24130, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836916/bq24765-bq24765-to-charge-supercap

器件型号:BQ24765
主题中讨论的其他器件: BQ25713BQ24130BQ25710

我想问为什么 BQ24765不被列为超级电容器充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Emmanuel、

    虽然 BQ24765可用于为超级电容器充电、但我们不建议使用此特定器件进行充电。

    该器件中放置了几个专门针对锂离子电池设计的限值/钳位、这些限值/钳位不适用于高电流超级电容器充电。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    那么、对于具有 I2C/SMBus 控制的3s 7.5V 总超级电容器、您建议采用哪种替代方案? 我们需要通过 uC 设置电压。 内部 FET 还解决了我们的封装要求。

    您能否举例说明可能影响超级电容器充电的限制/钳位? 我们只需要以大约3安培的最大电流充电

    谢谢、

    Emman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emman、

    作为替代方案、我推荐使用 BQ25713降压/升压充电控制器。 然而、作为一个控制器、它将需要外部 FET。 您的输入电压范围是多少?

    我还被告知您正在考虑使用 BQ24130、这是一种可行的选择、因为它的电流限制设置了较低的电压设定点。

    我描述的 BQ24765限值如下所示、请参阅数据表的 EC 表:

    1) 1) VFB BATSHORT 比较器。 低于该阈值时、充电电流被钳位至220mA。  

    2) 2) VFB BATLOWV 比较器。 低于该阈值时、最大充电电流被钳位至3A。 但是、根据您的意见、这对于您的应用是可以接受的。  

    通常、超级电容器的最大设计限制是快速充电的能力。 与上述类似的电流钳位将增加超级电容器电压低于 BATSHORT 比较器阈值的区域的充电时间。

    重新评估您的要求、我相信 BQ24130、BQ24765或 BQ25713能满足您的需求。

    此致、

    Joel H


    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    关于这些限值、我看到25713和24130上也存在这些钳位。

    这些限制是否是唯一关注的问题? 因为如果我的应用不让电容器电压低于3V、我相信使用 BQ24765不会再出现问题

    此致、

    Emman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emman、

    如果您的应用不允许电容器降至3V 以下、则上述任何充电器都可以正常工作。

    另一个需要考虑的条件是首次充电器、甚至是在没有输入源充电的情况下电容器是否严重耗尽的情况下。 这将导致电容器电压降至3V 以下。 但是、如果这不是最终用例的问题、那么上述任何充电器都将正常工作。

    我需要您检查的一件事是输入电压范围。 如果充电器必须降压和升压输入电压来为超级电容器充电、我建议使用 BQ25713。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    是的、应用程序不会让它低于3V。 这适用于3个串联电容器。 注意到了初始充电器。 您是否会为此目的推荐器件? 我的备份是使用数字电位器、因为选择启用了 i2c/smbus 的控制器并不多。

    谢谢、

    Emman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emman、

    在这里、我要说的是、由于我们的充电器在这些较低的电压下会有一个钳位、因此仍然没有一个很好的选择。

    我要再次提及 BQ25710/BQ25713作为一种选择、因为它可以将电容器直接放置在转换器的系统输出端(而不是电池连接端)。 但是、我尝试这种方法只是作为概念证明、而不是经过充分验证的解决方案。  

    您可以自行尝试并验证效率;只需告诉我、我就可以提供我用于实施的一些步骤。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我想在我的申请中再次寻求帮助。 我现在应该是 BQ24765充电器的工作板。 我的超级电容器已预充电至6.5Vdc、并尝试将其充电至7.5Vdc。 充电器输入电压设置为10V。 将 BQ24765软件与 EV2300配合使用、充电电压设置为7296mV、充电电流设置为896mA、输入电流限制为2048mA。 当我尝试为超级电容器充电时、BQ24765充电器输入电流突然增加到2.5A+、然后降至180mA、该周期以大约5秒的间隔连续重复。

    您 对我的测试结果有什么了解吗?

    谢谢、

    Emman

    C:\Users\Emman\Desktop\ACT-20R (ATTiny 92519)\ACT-20R (efm8 052819)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Emmanuel、

    您能否将此问题作为新问题发布、具体而言是关于您遇到的 BQ24765问题?  

    我们似乎解决了产品选择问题、因此出于跟踪目的、我们希望关闭此问题、并针对您最近的问题打开一个新问题。  

    我们将把新的问题帖子链接到此主题。

    此外、您的文档未正确附加。


    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    还可以,我只是错过了一个连接。

    谢谢、

    Emman