This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:使用 UCC28951在 CV 工作模式下使用隔直电容器进行电池充电

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842555/ucc28951-q1-using-dc-blocking-capacitor-in-cv-mode-of-operation-for-battery-charging-using-ucc28951

器件型号:UCC28951-Q1

尊敬的马先生:

我们不确定在 VMC 模式或 PCM 模式下使用转换器时是否应如图所示添加电容器、以确保变压器不会饱和。 数据表中没有提到过这一点。 请建议。 如果是、我们如何确定该电容器的大小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    我很高兴听到你的讲话。

    对于 PCM 模式、无需隔离直流电容器。 我建议选择 PCM 模式。

    对于 VCM 模式、我认为最好的方法是在您的电路中保持直流电容隔离。 您可以根据电流和电压选择尺寸。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Bliss:

    为电动汽车电池充电时、我们有两种模式:恒定电流(CC)和恒定电压(CV)模式。 您是否建议对 CC CV 充电模式使用 PCM 模式? 以下是一个建议如何实现 CC-CV 模式的文件、但未提及是使用 PCM 还是 VMC。

    e2e.ti.com/.../CC-CV.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    PCM 和 VMC 都适用于您的应用。

    谢谢