This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:LMR23630FDRR 的软启动时间

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841893/lmr23630-the-soft-start-time-of-lmr23630fdrr

器件型号:LMR23630

你(们)好

我对 LMR23630FDRR 的软启动时间有两个问题。

该器件定义了6ms (典型值)的软启动时间。
  您能告诉我最长软启动时间吗?

2. 附加文档中定义了哪个软启动时间(6ms)?

e2e.ti.com/.../LMR23630FDRR-soft-start-time.pdf

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiko、

    LMR23630软启动时间通常为2ms、最大值为3ms。

    它在附加文件中定义为周期1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    只要我阅读数据表、我认为 WSON 封装的 TSS 为6ms (典型值)。
    这是我的理解错误吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    每个 ATE 数据的最大 TSS 时间为9.01ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供信息。
    我认为在 EN 为高电平后、启动 Vout 会有延迟时间。
    延迟时间是否有限制?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    EN 为高电平后、内部电路初始化通常需要大约10us 的延迟时间、然后电路开始通过跟踪 SS 引脚电压来切换以斜升 Vout、该延迟时间远小于 SS 时间、因此不会影响系统中的 EN 序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。
    只要我阅读数据表中的图29、延迟时间就大约为1ms。
    但您的答案是大约10us。
    我是否可以理解这是可变性?

    最棒的餐厅
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    很抱歉、该拼写错误应该是几百 us 的延迟时间。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安迪-圣

    很抱歉、您多次感到烦扰。  
    如果有最大延迟时间值、您能告诉我吗?

    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    我向产品工程师核实、延迟时间的最大值约为1.5ms、这是由设计保证的、这不是产品规格。