This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62080:webench 上的电感值

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842647/tlv62080-inductance-value-on-webench

器件型号:TLV62080

大家好、Wepench 似乎不支持更改 TLV62080的电感值? 1uH 固定吗? 2.2uH 是否可能导致更低的纹波电流? 此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    这是 Webench 的问题、很快就会得到解决。 2.2µH 是该器件的有效电感器值。

    您可以在电感器选择菜单中使用2.2µH 创建定制器件、并使用该电感运行仿真。