This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810:数据表中缺少封装尺寸

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63810, TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842071/tps63810-missing-package-dimensions-in-the-datasheet

器件型号:TPS63810
主题中讨论的其他器件: TPS63805

TPS6310和 YFF0015封装的数据表都未显示"D"和"E"的外部封装尺寸。  请向我提供这些数字吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg:

    感谢您的通知。 TPS63810现在正在采样、未来可能会有一些变化。 如果已决定、请允许我与团队核实。

    对于 YFF0015封装、您可以查看 TPS63805数据表末尾的数据。 如"D:最大值= E:最大值= 2.285mm、最小值= 1.374mm、最小值= 2.225mm 1.314mm"所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqiu、

    我查看了使用相同封装的三个不同器件、它们都是不同的。  我期待着最后的数字。

    此致、Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg:

    很抱歉缺少数据。 我已经与团队进行了检查、它是与 TPS63805相同的封装。 我们将在下一个版本中更新 TPS63810的数据表。