This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:最低输入电压

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842609/tps565201-least-vin

器件型号:TPS565201

您好!

I Wan 将使用该部件在5V 时提供5A 电流

使用该器件时、我可以使用的最低 Vin 是多少?该器件在该电压下的效率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、  

    最小输入电压为6.5V、可在5A 时支持5V 输出电压。 效率约为92.9%。  

    让我们通过电子邮件联系、了解更多详细信息。 我的电子邮件是 edwin-zang@ti.com。。。

    BRS、  

    Edwin。