This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:webench 上的开关频率

Guru**** 2533840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842648/tps56c215-switching-frequency-on-webench

器件型号:TPS56C215

您好、可以在 Webench 中选择800kHz 或1.2MHz 吗? 似乎只有400kHz 是可能的。 有什么建议吗? 此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以更改、我看到对于所有负载都可以更改400/800k、但 对于1.2M、应考虑热性能、因此  在更高的负载下会受到限制。

    您可以按照我的图片进行操作、如果您仅 交换400/800、仅使用步骤2/3/4、如果您使用1.2M、则需要使用步骤1更改 Iout。

    裕昌