This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220-Q1:交错升压转换器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841068/ucc28220-q1-interleaved-boost-converter

器件型号:UCC28220-Q1

大家好、

我将 UCC28220-Q1用于交错升压转换器。 我的电流感应有问题、因为即使在使用低通滤波器之后、我也会在电流互感器的次级侧获得噪声。 请建议我使用电流互感器来检测电流的成熟方法!  下面是我用于电流测试的电路类型! 请建议更改!  

谢谢、此致、

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    通常、建议执行以下操作:控制器的电流感应引脚和滤波器的有源节点之间的布线是一条非常关键的路径。

    1. 保持布线长度和宽度尽可能短、以避免任何电容耦合。
    2. 该走线不应在高电压或高开关走线上。
    3. 将滤波器的电阻和电容放置在非常靠近控制器引脚的位置。
    4. 确保 GND 连接放置在滤波器附近的电容器、电阻器和控制器附近、这将最大限度地缩短未滤波的轨道长度。
    5. 最大限度地扩大源极和电流感应变压器之间的隔离、以最大限度地减小杂散电容。

    我建议您浏览此培训材料、以便更好地了解布局技巧。

    希望看到 CS1和 CS2引脚上的电压。 您能否共享 PCB 文件以更好地了解电路板布局?

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    非常感谢!  我目前正在使用通用板、PCB 正在设计过程中。 因此、我在感应方面遇到了很多问题、尤其是电流感应!

    谢谢、此致、

    Akshay