This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:UC3825输出问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842618/uc3825-uc3825-output-issues

器件型号:UC3825

尊敬的同事:

我们的客户 遇到 UC3825问题:

当2引脚电压超过 7引脚(斜坡)+1.25V (内部)时、PWM 输出将发生变化、仅输出 A 具有输出或输出 B 具有输出。

波形如下:

黄色:OUTA 输出波形
蓝色:7引脚的锯齿电压波形(最大振幅为1.04v)
紫色:2引脚输入电压波形(2.4V)
3825的配置为:外部时钟输入、时钟频率150K、时钟脉冲宽度1uS。
内部误差信号放大器集成到一个跟随器中:1引脚和3引脚短路连接、2引脚被提供一个输入信号。

您是否需要任何其他材料、请告诉我。

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    输出脉冲的调制是通过比较斜坡引脚上产生的波形 与 误差放大器的输出来完成的。 当电压(斜坡+1.25)大于误差放大器的输出时、输出级被禁用。   脉冲转向切换 F/F 交替将调制脉冲引导至两个输出中的每一个。 因此、我们可以看到  、当2引脚电压超过 7引脚(斜坡)+1.25V (内部)时、PWM 输出将发生变化、仅输出 A 具有输出或输出 B 具有输出。


    此致、

    Teng