This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:输出电压计算

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842275/lmz31530-vout-calculate

器件型号:LMZ31530

尊敬的团队:

如果我的客户将此模块用于0.88V、如何计算它?

我们是否有它的等式?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果您从数据表表中绘制 Vout 与 Rset 的关系图、您会发现曲线平滑、您可以为目标0.88V 输出内插 Rset 值。 使用 PVIN=12V 曲线、我内插了一个目标 Rset = 3105欧姆以获得 Vout = 0.88V、最接近的标准电阻值为 Rset = 3090欧姆。

    通常、转换器/模块数据表给出了方程式 Vout = Vref *(1+RtoP/Rbot)或类似的值。 如数据表第8页所示、LMZ31530模块内部的 Rtop = 1.43k Ω、从而将外部 Rset 保留为底部电阻 Rbot。 但是、如上面代码段的第2段所述、此 LMZ31530器件可调节 Vadj 引脚上的电压纹波谷值、如果使用典型的简单反馈公式计算电阻值、则相当于较小的平均输出电压偏移。 该 Rset 电阻器表旨在帮助客户更准确地为目标输出电压确定正确的 Rset 电阻器值。