This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:LMZM23601V5是否可用于生成-5V 电压

Guru**** 2390360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842311/lmzm23601-can-lmzm23601v5-be-used-for-generating--5v

器件型号:LMZM23601

您好!

我们在 WEBENCH 工具中设计了一个电路、使用+5.2V 的输入电压生成-5V 输出。 我们的设计中也采用了相同的电路。

以供参考。  

但我们已采购器 件型号为 LMZM23601V5SILR 的组件、该组件是+5V 的固定输出版本。

我们能否在设计中使用相同的器件来实现-5V 电压(通过将 FB 引脚连接到 VOUT) ????

此致、

Mohith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohith、

    LMZM23601V5集成了 FB 电阻器-这是唯一的区别。 因此、您可以使用 LMZM23601V5器件生成-5V 电压。

    谢谢、
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢