This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM73605-Q1:请为我设计的电路提供建议。

Guru**** 2766785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73606-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840106/webench-tools-lm73605-q1-please-give-suggestion-for-the-circuit-i-have-designed

器件型号:LM73605-Q1
主题中讨论的其他器件:LM73606-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我设计了 一个用于3.3电源的电压转换器。 输入电源电压约为24V,电流输出设计为5A ( 5A (LM73605- Q1)或6A (LM73606-Q1)。  请提供  您宝贵的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajith、

    以下是一些建议:

    1.启动电压额定值>16V

    2.按照数据表中的说明将 BIAS 连接到3.3V 输出电压  

    输出电容器220uF 的 ESR 如何? 您可以通过编辑 Cout 来检查环路稳定性、从而在 Webench 中仿真电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。