This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220-Q1:交错升压转换器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837759/ucc28220-q1-interleaved-boost-converter

器件型号:UCC28220-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28220

大家好、

我目前正在为交错升压转换器设计 UCC28220q1。 我想知道应该如何执行电流感应? 就像使用电流互感器一样、我们不会得到直流偏移。 那么、应该在这方面做些什么。 此外,控制电压引脚的范围是0-3.3还是0-3?

谢谢、此致、

Akshay   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    您可以在 FET 的源极节点上使用电流互感器或电阻式电流分流器来感测电流。

    数据表中提到的直流偏移是 UCC28220 CS1和 CS2引脚内的内部偏移。

    这种偏移或电平位移会向 CS1和 CS2增加0.5V、从而使 PWM 比较器在正输入端具有0.5V 电压、而 CS1或 CS2上没有信号。

    如果您查看数据表第8.2节中的方框图、您可以看到该偏移以及误差放大器输出端的20kOhm、30kOhm 电阻分压器。
    该电阻分压器意味着 PWM 为零时 CTRL 上的标称电压将为 0.5+0.5*20/30=0.83V

    在实际操作中、数据表显示了此处的值具有更宽的容差。
    0%占空比的 CTRL 电压为:

    CTRL 的最大值 等于 REF 电压(3.3V)

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    该控制 IC 是否提供输出过压保护? 如果是,那么如何才能实现这一目标?

    谢谢、此致、

    Akshay   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    当检测到输出过压时、您可以将 SS 引脚下拉至 GND 以禁用 UCC28220。

    此致、

    Teng