This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:第23页公式6中的 Δ Iout 的时间单位是多少?

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841851/lmr23630-what-is-the-time-unit-of-delta-iout-in-equation-6-on-page-23

器件型号:LMR23630
主题中讨论的其他器件:LMR33630

 大家好、

 我的一位客户将使用 LMR33630作为他们的新产品。

 他们需要使用器件数据表(SNVSAN3D)中23上的方程式6来计算 Cout 电容。

 但它们无法找到 Δ Iout 的时间单位。

 他们的问题如下。

问:第23页的公式6中的 Δ Iout 的时间单位是多少?

 例如、它是 xxA/us 吗? 还是 xxA/ms?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我认为您是指方程式16、而不是方程式6。

    Δ Iout 的单位是安培、这并不意味着这里的 di/dt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andy:

     非常感谢您的快速回复。

     抱歉、我输入了错误的器件型号。 我想问一下 LMR33630。

    问: LMR33630数据表(SNVSAN3D)第23页的公式6中的 Δ Iout 的时间单位是多少。

      这是否 也意味着 di/dt?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    公式6是从基本公式 C=Q/V 中减去的、Δ Iout 的单位是安培、 它是负载电流阶跃或变化、但不是 di/dt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andy:

     

     非常感谢您的回复!

     此致、

     Kazuya。