This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:建议在 Vo=0.8V 时使用分压电阻器

Guru**** 2812815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842350/tps82085-recommend-voltage-divider-resistor-for-vo-0-8-v

器件型号:TPS82085

大家好、

您能否告诉我如何将分压电阻器设置为 Vo=0.8V?

因为我使用 WEBENCH 仿真结果是1R 和1MR。

但根据数据表、建议 Rbot 不要高于180KR。  

那么、您会对它进行评论吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    反馈分压器的用途是调节输出电压、因为系统将调节输出电压、以便 FB 引脚在其输入端看到0.8V 电压。

    因此、在这里、您实际上不需要电阻桥、您可以将 FB 直接连接到输出。

    感谢您与我们联系!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    和我想的一样,谢谢^^