This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BTST 电阻器

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842572/bq24780s-btst-resistor

器件型号:BQ24780S

大家好、

BTST 引脚上的6.8 Ω 电阻器(EVM 上的 R19)的用途是什么? 有必要吗?

此致、Diego Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

       R19会减慢 HSFET 的速度、并在 HSFET 导通时减少开关节点上的振铃。 这有助于降低 EMI、但如果开关节点上的振铃不是问题、则可以使用0欧姆电阻器替代它。 这取决于客户和应用。 该电阻与 BTST 串联、在我们的大多数充电器 IC EVM 上都很常见。