This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:3.3V 应用中稳压器的启动/开启时间

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841938/lp2951-start-up-turn-on-time-for-the-voltage-regulator-in-3-3v-application

器件型号:LP2951

您好!

我想知道当输入 被施加到 Vin 时、稳压器的最短导通时间是多少。 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 LP2951启动、请参阅此论坛帖子。

    e2e.ti.com/.../498679

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我尝试访问该线程、但删除该线程看起来是这样的。 我的访问被拒绝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定问题是什么、因此我将从另一个线程复制并粘贴下面的相关数据。
    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    斯蒂芬

    在下图中、深蓝色表示输入电压、浅蓝色表示输出电压。
    第一幅图是在输入端上升时间较慢的情况下绘制的、第二幅图是在输入端上升时间较短的情况下捕获的。