This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:使用数字电位器的 I2C 控制

Guru**** 2555190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL0102-100, BQ24130, BQ24765, BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840079/bq24130-i2c-control-using-digital-potentiometers

器件型号:BQ24130
主题中讨论的其他器件:TPL0102-100BQ24765BQ24640

您好!

我想验证 是否可以使用 TPL0102-100等数字电位器对 BQ24130进行数字控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel、

    BQ24130的主机/I2C 可控方面为 Q3/Q4/Q6打开/关闭、CMOD 高电平/低电平以及用于禁用的 ISET1下拉。  如果您的问题是 ISET1和/或 ISET2电阻器是否可替换为数字电位器、那么、理论上、电位器应工作以动态方式更改预充电/充电电流、但我们尚未测试此类配置。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    否、我打算将充电和预充电电流固定、并通过将数字电位计放置在 BAT 引脚上作为反馈来动态改变电压。 我还想验证实现这一目标所需的数字电位器带宽。

    此致、

    Emman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emman、

    理论上、使用电位计作为反馈电阻器也应该起作用、但我们尚未进行测试。  我不熟悉电位计规格的"带宽"。  这是指电位计电阻的变化速度吗?  如果是这样、我建议不要以 比~1ms 的环路响应快的速度进行更改。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我还想验证我是否会使用 BQ24765对超级电容器充电时遇到问题

    谢谢、

    Emman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emman、

    假设可以调整 BATREG 电压以匹配超级电容器电压、锂离子电池充电器可以成功为超级电容器充电。  但是、大多数电池充电器具有短路电压或预充电电压阈值、或者两者兼有。  低于电压阈值时、充电电流会显著降低。  这会导致非常长的充电时间。  针对 超级电容器充电器进行了修改的独立 BQ24640 可跳过预充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emman、

    我一段时间内没有听到您的声音、因此我将关闭这个线程。  从现在开始、您将有几天时间继续发帖、但在一周左右的时间内、此主题将锁定。  之后、您需要发布新主题、以解决其他问题。

    此致、

    Jeff