This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62800:TPS6280X 在省电模式下的输出电压精度是多少?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842539/tps62800-what-is-the-output-voltage-accuracy-of-the-tps6280x-in-power-save-mode

器件型号:TPS62800
主题中讨论的其他器件:TPS62290

大家好

客户询问  

省电模式下 TPS6280X 的输出电压精度是多少?  

  • 在数据表中  、省电模式下输出精度的最小值和最大值为空。
  • 是否有与输出负载电容器和电流相关的公式?

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我想您在询问第7页电气表中的行吗?  这确实令人困惑、我曾要求从 D/S 中删除此行  它只是说、在 PFM 模式下、输出电压不会设置为更高。  您可以看到 TPS62290的动态电压定位、例如当 PFM 中的 Vout 设置为更高时。

    在第19页、我们显示了 PFM 和 PWM 中以及 Vin、负载和温度范围内的典型输出电压。  对于任何具有 PFM 模式的 IC、Vout 始终略高。  在该器件中、增加的量非常小。

    如果您对客户有特定要求、请通过电子邮件通知我。