This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推挽式 LLC 谐振和 PWM ZVS 全桥拓扑的性能

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842204/performance-of-the-push-pull-llc-resonant-and-pwm-zvs-full-bridge-topologies

主题中讨论的其他器件:UCC28083

您好 TI 团队

我有一个案例/项目设计一个电源转换器。

输入电压为48V 固定电压、输出可调节、最大电压为60V、最大电流为20A、最大功率为200W。

我想我能设计一 个转换器推挽式 LLC (初级)谐振和 PWM ZVS 全桥(次级)拓扑。

 

本论文重点介绍了的研究和实施
具有次级侧的交错式串联谐振转换器(SRC)
谐振回路。 传统的半桥 SRC 不适用于低输入电压
和高输出电压应用。

我想 找一些文献。

https://scialert.net/fulltext/?doi=jas.2011.2744.2753

http://asokatechnologies.in/tag/push-pull-converter/

您是否有任何控制 IC 可以实现此应用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chun

    如果您只需要一个用于推挽式拓扑的控制 器、我们建议您使用 UCC28083。

    如果它不起作用、那么最好使用我们的数字控制器之一、如 C2000。

    此致、

    Eric