请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28951设计1100 W 直流/直流电源时需要拓扑建议。
- 输入:300V 直流
- 输出:90 V 直流
- 输出功率:1100瓦
- 隔离:2kV 交流
寻求帮助以了解拓扑和器件选择。
谢谢、
Parth
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Parth
在此功率级别和电压下、我们建议使用具有 UCC28951的相移全桥转换器。 该器件旨在支持在该功率级别下具有相似输入和输出电压的隔离式 DC/DC。
隔离等级由使用的磁性元件和栅极驱动器决定。
此致、
Eric