This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54361:将串联电阻器用于自举电容器

Guru**** 2589710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842421/tps54361-usage-of-series-resistor-to-bootstrap-cap

器件型号:TPS54361

您好!

如下图所示、在100nF 自举电容器上使用20 Ω 串联电阻器时、您是否会遇到问题? 最大 Fsw 为500kHz。 最大输出电流为2A、5V。 输入电压范围为18V 至35V。

谢谢和 BR、

KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KF、

    添加启动电阻器时不会出现任何问题。 但是 rBST 的值、即22欧姆似乎超出了估计值、请阅读此 TI 应用手册 以计算 Rboot 电阻。 谢谢!

     

    此致、

    Ankit Gupta