This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:如果输入等于所需的输出电压、器件如何响应

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842459/lmr23625-how-does-the-device-respond-if-the-input-is-equal-to-the-desired-output-voltage

器件型号:LMR23625

您好、支持团队

需要验证、我正在为客户设计一个设计、在这种情况下、输入电流可能为20、所需的输出电流为3A 时为20V。 器件将进入直通模式、还是会发生其他情况、即电压下降导致的稳压损失?

谢谢

JeffC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    假设 TON_MIN 和 TOFF_MIN 为固定值、开关频率越高、允许的占空比范围越窄。 在 LMR23625中、当达到 TOFF_MIN 时、采用频率折返方案来扩展最大占空比。 在低输入电压条件下、一旦需要更长的占空比、开关频率就会降低。 凭借宽范围的频率折返功能、LMR23625输出电压可保持稳定、同时电源电压 VIN 大幅降低。 这会导致更低的有效压降电压。 在给定输出电压的情况下、开关频率的选择会影响允许的输入电压范围、解决方案尺寸和效率。 最大工作电源电压可通过以下公式得出:VIN_MIN = Vout/(1-FSW x TOFF_MIN)。

    如果您使 VIN 非常接近目标 VOUT。 您将看到频率折返、Vout 将根据以下公式下降:Vout =(VIN - Iload x Rdson)。

    有关 压降情况的详细说明、请阅读数据表的第8.3.5节。 谢谢

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师