This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3635-Q1:与 LM5141的比较

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141, LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842155/lms3635-q1-comparsion-with-lm5141

器件型号:LMS3635-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5141LM25141

您好!

我想设计直流/直流转换器电路、为 Raspberry Pi 4板和7英寸触摸屏 LCD 模块提供5VDC。 以下是我的要求:

输入:24V 直流
输出:5.0V 直流/最大3A (通常为1~2A)

效率:90%以上
PCB 尺寸:小于1000 [mm]^2.
VOUT_RIPPLE:首选小于10mV
芯片或组件的最高温度:低于60'C

感谢 WEBENCH 电源设计器、我选择了两种解决方案、一种是 LMS3635、另一种是 LM5141。

与成本或 PCB 封装相比、我更关心热量和 Vout_RIPPLE。 因此、我更喜欢控制器类型(外部开关)和转换器(集成开关)类型、但上次我使用 LM25141设计其他电路板时、效果不好:Vout_RIPPLE 比广告中提到的要高得多、很难找到推荐的功率 MOSFET 开关。

这次、我想尝试 LMS3635 (集成型)。 根据仿真结果、这似乎对我很有影响、但我想与 TI 专家再次核实一下。

你们中的任何人可以查看这些解决方案并为我推荐更好的设计、对吧? 新的解决方案也是值得欢迎的。

谢谢你。

香港丹尼斯

P.S. "共享设计"功能不适用于 WEBENCH 经典(闪存)版本或新 HTML 版本。 但是、我有 TINA 的基本报告文件和仿真文件、以便以后可以通过电子邮件发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    您可以分享您的 webench 设计吗?

    Vout 纹波是您可以接受的吗?

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Webench 共享设计:转到右上角、单击三个垂直排列的点->然后单击"设计"->然后单击"公共链接"-> 然后单击"获取链接"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    感谢您的快速回复。

    采用 LMS3635LQ 的解决方案:

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=1F9ACCED54FCCD7D

    LM5141的另一种解决方案:

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=DD11AB4668AAE2F7

    此致、

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

     您的 LMS3635LQ 解决方案对我来说很好。 我强烈建议使用陶瓷电容器代替任何电解电容器、因为它具有低 ESR、因此它将提供低 Vout 纹波。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    非常感谢您抽出宝贵的时间进行回顾。 我将继续使用该解决方案。

    此致、

    Dennis