This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-N:电池和 USB 电源电路

Guru**** 2532100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841304/lp2985-n-battery-and-usb-power-circuit

器件型号:LP2985-N

大家好!

我构建了一个电路、使用电池和/或为3.3V 电源供电

USB 电缆。

我的电路的电池部分工作正常。

USB 部分使用的是 LP2985-33、输出端无法获得3.3V 电压。

相反、我得到的值为1.7V

下面是我的原理图:

有什么建议吗?  

我的设计是否适合避免电池泄漏?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:GND 未正确连接! 抱歉

    对设计有任何意见/建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将确认2.2uF 电容器的 ESR 不低于数据表的图20。

    否则、原理图看起来正常。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 KEMET 计算器,但不确定应该使用哪些参数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要使用蓝线。
    根据该图、在室温下、ESR 约为13m Ω。
    在"控件和参数"框中、您可以更改温度以查看其在其他环境中的性能。
    您还应在"偏置电压"部分输入电容器上的标称电压、而不是将其保持在0V。

    谢谢、

    斯蒂芬