This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:栅极-源极电容器

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842399/bq25703aevm-732-gate-source-capacitors

器件型号:BQ25703AEVM-732

您好!

为什么在 Q2和 Q3的栅极和源极之间添加150pF 电容器? 是否建议在设计中添加这些电容器、无论什么?

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Juha、

    我们建议至少放置一个电容器封装(因此添加器件、但将其 DNP/DNI 保留在最终电路板上)。  

    如果您为功率级选择的 MOSFET 具有相似的 CGD 和 CGS 值、则会使用这些电容器。 150pF 增加的这一额外 CGS 电容有助于防止 HSFET 导通时栅极电压上拉。

    此致、

    Joel H