This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A 的电容器

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842199/capacitor-of-tps23753a

我们对 TPS23753AEVM 的电路有疑问。

我们需要在 EVM 用户指南第4页的图1中选择 C21的电容器。

http://www.ti.com/jp/lit/ug/slvu314f/slvu314f.pdf

我们是否可以将该电容器用于 C21。

GRM033R61C333KE84

https://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM033R61C333KE84%23.html

GRM155R71C473KA01

https://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM155R71C473KA01%23.html

您建议使用哪种电容器?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Takahiro Nishizawa、

    感谢您的提问。 我要说、根据输出电压、我们在 EVM 中提供了三个选项。  

    假设您使用的是3.3V 设计(因为电容器值与该 EVM 值更接近)、我建议使用47nF 电容器。 一般而言、我建议尽可能靠近 EVM。 在我看来、唯一的差异是电容器尺寸、从0603到0402。 其他所有(47nF、+-10%、16V、X7R)都匹配。 如果是这样、您当然可以使用它、并且性能应该非常相似。  

    此致、

    Michael Pahl