This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5943:灰度(GS)数据写入频率

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5943

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841241/tlc5943-grayscale-gs-data-write-frequency

器件型号:TLC5943

您好!

对于 TLC5943中的灰度(GS)数据、  我们在应用中写入该数据的频率有多高? 例如、每5秒更改一次 GS 值? 此操作是否会损坏器件?

灰度控制时钟(GSclk)的频率最大为33 MHz 显然、这是否意味着我们在使用最大频率时每30ns 就可以写入一次 GS 数据? 数据表中没有提到最小值、但是否可以通过调整 GSclk 实现所需的5秒?

谢谢、

Ishraq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我现在不在办公室,很快就会答复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishraq、

        Q1:对于 TLC5943中的灰度(GS)数据、  我们在应用中写入该数据的频率有多高? 例如、每5秒更改一次 GS 值? 此操作是否会损坏器件?

       每5秒更改 GS 值没有问题。 否

       Q2:  很清楚、这是否意味着我们可以在使用最大频率时每30ns 写入一次 GS 数据? 数据表中没有提到最小值、但是否可以通过调整 GSclk 实现所需的5秒?

       数据传输速率由 SCLK (最大30MHz)控制(GSclk 用于 PWM 控制)。 5秒内没有问题@ SCLK=30MHz。 实际上、您可以实现大约100KHz (1/100000s)的数据传输速率@ SCLK=30MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishraq、

        还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    非常感谢您的帮助! 我现在没有更多的问题。

    最棒的

    Ishraq