This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:LM3445反激式

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3445, TPS92314A, LM3447

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841654/lm3445-lm3445-flyback

器件型号:LM3445
主题中讨论的其他器件: TPS92314ALM3447

大家好、我叫 Fabrizio、我对采用反激式配置的 LM3445 LED 驱动器感兴趣。

我找不到任何计算工具或 Excel 工作表。

可以帮帮我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、

    我们没有用于该器件的计算工具。  但是、数据表中包含降压拓扑的所有公式和设计指南。  有关这些公式、请参阅8.1应用信息部分和8.2典型应用部分。  对于反激式设计、您可以查看 AN-2034、了解120V 设计。

    此外、您可能还想了解专为 TRIAC 可调光反激式设计而设计的 LM3447。  该数据表包含此拓扑的完整公式。  此外、如果您不需要调光支持、则可以 使用 TPS92314a 器件进行初级侧调节反激式设计。

    -JP