This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:高电流纹波

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841880/tps61196-high-current-ripple

器件型号:TPS61196
主题中讨论的其他器件: TPS61165

您好!

我的客户发现使用 TPS61196时 LED 电流纹波过大、J6总3通道电流测试也有纹波、SW 频率似乎未设置为200K。

除了检查 COMP 引脚参数外、我在 SCH 中找不到不正确的地方、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

       您可以尝试使用47uH 或68uH 来实现小电流纹波;您可以尝试设置更高的开关频率以实现更好的电流纹波;

       BTW,对于带180mA 应用的12V 输入电压和15V 输出电压,您可以使用我们的 TPS61165,对于 TPS61196,它略为超出规格;

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    已经尝试了68uH、但似乎峰-峰值变得更大、

    频率似乎只有10K、设置值应为200K。

    TPS61165只有一个通道、并且与 TPS61196统一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

       为什么需要多通道?  

       当电感器变大时、纹波会变得更大是不合理的。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我再次进行测试、开关频率似乎正确、我通过将电阻器从200K 更改为105K 欧姆、将开关频率从200kHz 更改为380KHz、GDRV 频率似乎约为380KHz 为357KHz,、但它似乎在断续模式下工作、断续频率为10kHz、 然后我测试 ISNS 电压是否超过400mV 限制,您认为会发生什么情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是的、电感器~~μ H 时会产生纹波、这很奇怪

    我 ,了从3通道到5通道的 LED 通道、总电流会增加到300mA μ A、SW 频率是正确的、没有间断模式/跳频、现在没有可闻噪声(LED 电压也会增加到50V、因为我只能找到50V LED 灯串)。  但使用的3通道、60mA/串仍有可闻噪声和断续模式