This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040 CHG 问题

Guru**** 2510355 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842500/bq24040-bq24040-chg-issue

器件型号:BQ24040

尊敬的工程师

1. BQ24040用于耳机。 为电池充电时、CHG 引脚电平将异常、但充电电流正常。当电池电压(电压2)达到约3.6~3.7V 时、CHG 将被拉高、Vout (电压1)接近4.2V。 电路图如图1所示:


                        图1.  

 

2、电池充电和放电。模拟客户的原型,TS 引脚悬空,将电池电压放电至3.0V 左右,然后为电池充电。 在 充电过程中使用电子负载切换直流电源、打开50s 并关闭5S、并在充电过程中监控相关的引脚电压和充电电流曲线。 测试图如图2所示:

 

我已经在数据表中查看了 CHG 的描述、但 没有关于这种异常现象的解释。

问题:  导致这种异常现象的原因是什么?

           这以前发生过吗?

           是否有任何解决方案?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果输出引线中有额外的电阻、这可能会导致 CHG 引脚指示提前完成充电。  输出电压将在 OUT 引脚 上相对于 IC GND 进行测量。  充电期间、引线中的电阻将使电压增加到高于电池电压。  同时检查接地线或回路导线是否具有类似的压降。

    有关充电引脚的更多信息、请参阅下面列出的常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/753020

    CHG 引脚将仅在第一个充电周期内为低电平、并在该周期结束时变为高电平。  当充电重新开始时、电压下降将触发再充电、但 CHG 为高电平。

    如果器件检测到已安装新电池或重启电源、CHG 可能会变为低电平。