This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562209:是否有任何类似器件可支持5V 至3.8V 电压?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562209, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842455/tps562209-is-there-any-similar-part-to-support-5v-to-3-8v

器件型号:TPS562209
主题中讨论的其他器件: TLV62569

客户希望使用集成式 TPS562209实现5V 输入电压、3.8V 输出电压和2A 输出电流。 但是、建议的最大工作占空比为65%。 您能否帮助建议其他类似器件来支持此案例? 首选成本损失、小尺寸和高效率。  我只想与您保持一致、以获得我们的明星产品。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    让我为您进行检查。  您需要低成本、小尺寸和高效率。  每个人都有、但没有免费午餐。  请注意、您最重要的是2个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    我会推荐 TLV62569。