This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:升压拓扑

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842361/bq24650-boost-topology

器件型号:BQ24650

您好!

我正在尝试使用 BQ24650通过太阳能电池板为2s2p 锂聚合物1200mAh 电池充电。 太阳能电池板的输入电压大约为4.4V。  

1.最好使用串联的二极管将输入电压增加到至少5V 吗?

2. bq24650能否提升电压、还是必须将其配置为 SEPIC?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、yaashia、

    1.  由于二极管的正向压降、在输入路径中包含一个二极管将降低 IC 感测到的输入电压。 输入电压-正向压降。
    2. LiPo 的最大充电调节电压为4.2V、您希望充电电压为8.4V。 BQ24650是一款降压充电器、需要高于电池电压的输入电压、否则它将进入低静态电流休眠模式。 您可以参阅第10节。 数据表中的电源建议、以了解更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在网上找到了一个有关如何将 bq24650配置为 SEPIC 充电器的文档。 仅 TI 将其包含在技术文档中。 您会建议我使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaashia、

       如果将不同的太阳能电池板与更高的 VOC 一起使用、BQ24650设计会更加简单。 如果无法实现、则可以遵循 SEPIC 设计: http://www.ti.com/lit/an/slyt466/slyt466.pdf