请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 您好!
我正在尝试使用 BQ24650通过太阳能电池板为2s2p 锂聚合物1200mAh 电池充电。 太阳能电池板的输入电压大约为4.4V。
1.最好使用串联的二极管将输入电压增加到至少5V 吗?
2. bq24650能否提升电压、还是必须将其配置为 SEPIC?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yaashia、
如果将不同的太阳能电池板与更高的 VOC 一起使用、BQ24650设计会更加简单。 如果无法实现、则可以遵循 SEPIC 设计: http://www.ti.com/lit/an/slyt466/slyt466.pdf