This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:电压变化值

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842347/bq24157-value-of-chage-voltage

器件型号:BQ24157

尊敬的所有人:

我想问一个问题。

根据数据表第27页的下表、  

如果 B2至 B7位为1、则充电电压将为4.8V、超过此器件的最大充电电压(4.44V)。

在这种情况下、充电电压为4.44V、被认为不超过最大值。 正确吗?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    充电器电池稳压寄存器被钳位以实现最大4.44V。  请记住、达到高于4.2V 时、安全限制寄存器的最大电池稳压电压(存储器位置06 b0:3)会增加。  该寄存器必须是上电后写入的第一个寄存器。

    此致、

    Jeff