This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:反馈滤波器电容器

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840498/bq24616-feedback-filter-cap

器件型号:BQ24616

尊敬的 TI:

BQ24616EVM 用户指南显示了 FB 上的滤波电容器。

FB 引脚上允许的最大容量值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

       该滤波器电容器未组装、用于内部目的。 我们没有该引脚上的电容规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    将100nF 电容连接到滤波器电容后、电池将被取出、并且仅施加适配器直流电源时、BATDRV 信号会下降到低电平、这也会导致系统电源下降到低电平。 我想知道为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taehoon、

      这似乎是一个略有不同的问题。 您能否创建一个新帖子、以便具有相同问题的其他用户能够通过 E2E 进行搜索? 谢谢!