This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:通过 MCU 的 PWM 引脚控制输出变化

Guru**** 2766035 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842343/tlv62568-control-output-change-with-pwm-pin-of-mcu

器件型号:TLV62568

尊敬的所有人:

    我有一个要求:5V 输入、1.2~2V 输出、100mA。我需要由 MCU 控制输出

问题1:TLV62568的 FB 引脚能否通过访问 MCU 来控制输出变化?如果是、如何连接?如何计算输出电压?

问题2:如果不是、是否有其他推荐的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    您无法将 PWM 信号直接连接到反馈引脚。 一种有效的解决方案是使用 R-C 滤波器从 PWM 信号生成可变直流电压、并通过另一个电阻器将其连接到 FB 引脚:

    当然、您需要根据自己的要求调整组件值。 可以使用两个产生的电压源的叠加原理来计算产生的输出电压。