This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA723:NC 引脚

Guru**** 2504135 points
Other Parts Discussed in Thread: UA723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842452/ua723-nc-pins

器件型号:UA723

大家好、

我需要确认一下。  UA723的 NC 引脚是否有任何内部连接? 还是该引脚只应保持悬空或连接到接地?

提前感谢。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    遗憾的是、数据表对此不清楚。 有时 NC 引脚应是 DNC (请勿连接)、因为它们可能是最终测试解决方案的一部分。 清楚地了解这些引脚是否可以接地将需要一段时间、因为该器件已经很旧了。 我建议将 NC 引脚保持悬空。

    奇怪的是、您是否需要可调节输出电流限制功能?  

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    非常感谢您的宝贵响应。 实际上、这只是我们客户设计的一个小事故。 我们只想确认其在设计中意外涉及 NC 引脚后的运行行为。

    非常感谢您澄清我们的疑虑。

    此致、

    Jejomar