This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:特殊电池的 BQ34Z110选择问题

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, BQ77910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842321/bq34z110-bq34z110-selection-concerns-for-special-battery

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件: BQ77910A

尊敬的同事:

现在、我们的客户正在为其电池组选择电量监测计。

其电池组为6S 或10S、单节电池的电压范围为1.5V-3V、电池的平台电压为2.4V。

但其电池材料是机密的。

所以

1、现在他们选择的是 BQ34Z110、这个选择是对的吗?  

2. 是否有更好的选择?

3.客户也在为电池组选择监控器(如 Bq77910A),我认为电量监测计选择与监控器无关。 这是对的吗?

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    如果他们不告诉我们电池化学成分、我们将无法告知他们要使用哪种电量监测计。 在更高的电压和电流下、显示器比监测计更适合、这是因为其设计更成熟。 bq77910a 是保护器、而不是显示器。