This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:DAStatus1 (0x0071)中的电池组电压实际上是 ACP 电压(slua04d.pdf)

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842256/bq40z60-pack-voltage-in-dastatus1-0x0071-is-actually-acp-voltage-sluua04d-pdf

器件型号:BQ40Z60

您好!

只是想报告 slua04d.pdf 中存在错误。

第126页的11.1.51节规定了电池组电压可在该 MAC 命令的字节10和11处读取。

然而、在实际的芯片上、报告了 ACP 引脚上的电压。

我在尝试获得 ACP 电压时发现或多或少的“意外”(并且很高兴发现:))

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    感谢您就此通知我们。 我们将对其进行研究、如果它是错误、我们将修复文档。