This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:电源变压器的设计标准

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840783/tps23758-design-criteria-for-power-transformer

器件型号:TPS23758

我们希望在2-3W 的功率下生成9-10V 的输出电压。 似乎很难猜测电源变压器的设计参数。 匝数比/电感? 由于标准5V 变压器 LDT1018不是包含官方数据表的器件、因此我们无法基于此进行猜测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 Linkcomm 变压器数据表可在网上找到、网址为 :https://www.linkcomusa.com/jdownloads/Datasheets/ldt1018-50r.pdf

    我们还可以通过 TI E2E 消息传递系统进行连接、我可以与您共享 LinkCom 联系信息。  请尽快查找该好友请求。

    这是否能回答您的问题?

    此致、

    Michael Pahl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴看到基准变压器的数据表。

    找到匝数比和输出电压之间关系的简单方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我将使用 TI 功率级设计器工具来确定匝数比: http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    此致、

    Michael Pahl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此功率级设计器是一款很好的工具、也可用于了解动态特性。

    但似乎更多的是反向工程、而不是正向指导。 我希望 TI 内部的人能够展示一些更简单的指南或更多的应用示例、提供输出电压选择和可用变压器选择。

    至少我们可以使用此论坛来分享经验。