This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2526:在正确 PWM 脉冲的尾序列后、某些 PWM 脉冲丢失。

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841266/uc2526-a-certain-pwm-pulses-are-missing-after-certail-sequence-of-proper-pwm-pulses

器件型号:UC2526

尊敬的先生:

UC2526正在调节降压转换器输出电压。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    您在该 IC 的 CSS 引脚上具有2000微法拉的电容 、并且您正在使用 RESET 引脚打开和关闭 PWM。

    您是否意识到将 RESET 下拉为低电平会导致内部 Q1晶体管短路 CSS 电容器并迫使 IC 吸收该能量?

    CSS 引脚具有200mA 的绝对最大灌电流额定值、您需要将 CSS 上的放电电流限制在远低于此限制的值。

    我建议您在误差放大器输出端使用集电极开路晶体管、并将该晶体管驱动为低电平以复位 PWM。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请提供连接原理图

    "我建议您在误差放大器输出端使用集电极开路晶体管、并将该晶体管驱动为低电平以重置 PWM。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    以限制充电电流和放电电流。

    但是、我使用的这种配置来自许多 days.it、效果很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    如果您对它运行正常感到满意、那么这就是您的决定。

    我对我以前的建议没有什么补充。

    此致

    John