尊敬的同事:
BQ76940如何判断它是否仅连接14节电池、或者在加电开始时、第14节电池是否在15节电池中短接?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rock:
很抱歉,我没收到这一点。 BQ76940使用 UVMINQUAL 电平自动配置单元格。 如果电池电压低于该阈值、则会因 UV 状态而忽略该阈值。 如果电池有一个无电芯并连接到 BQ76940或引导 BQ76940、BQ76940将不会指示 UV。 但是、BQ76940本身不会导通 FET、因此连接的主机可以并且应该确保在启用 FET 之前存在所有预期的电池电压。
BQ76940始终对所有电池电压进行采样。 如果未使用电池、则仍会对其进行采样、则无法关闭采样。 主机可以忽略该电池的 regiser 值、但 BQ76940在汇编电池组电压时仍将使用其值。