This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940如何判断它是否仅连接14节电池、或者第14节电池在15节电池中短路

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841623/bq76940-bq76940-how-to-judge-it-just-connects-14-cells-or-14th-cell-is-shorted-in-15-cells

器件型号:BQ76940

尊敬的同事:

BQ76940如何判断它是否仅连接14节电池、或者在加电开始时、第14节电池是否在15节电池中短接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    您必须决定如何为电路接线。  由于 VC14输入的功能与 VC15不同、因此使用顶部电池进行连接与工作台类似以获得最佳性能。  如果您将电池15短路、而不是电池15仍然显示一些电压、这些电压可能会上升到高于 UVMINQUAL 电平并导致错误 UV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    谢谢! 但我认为可能会有一些误解。

    例如、现在使用15节电池组和14节电池的客户短接、然后电池连接到 BQ76940。 现在、BQ76940如何区分第14节电池短路或这是14节电池配置?

    另一个问题是、哪个寄存器可以控制 BQ76940中不同通道的启用或禁用、例如、我想禁用 VC14-VC13电压采样、如何配置它?

    非常感谢!

    罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    很抱歉,我没收到这一点。  BQ76940使用 UVMINQUAL 电平自动配置单元格。  如果电池电压低于该阈值、则会因 UV 状态而忽略该阈值。  如果电池有一个无电芯并连接到 BQ76940或引导 BQ76940、BQ76940将不会指示 UV。  但是、BQ76940本身不会导通 FET、因此连接的主机可以并且应该确保在启用 FET 之前存在所有预期的电池电压。  

    BQ76940始终对所有电池电压进行采样。  如果未使用电池、则仍会对其进行采样、则无法关闭采样。  主机可以忽略该电池的 regiser 值、但 BQ76940在汇编电池组电压时仍将使用其值。