This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:过放电电流设置

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970, BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841805/bq2970-over-discharge-current-setting

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件: BQ2980

大家好、

我想检查是否可以使用 BQ297x  

 

我能否获得有关以下方面的明确答案:

 

过流放电电流设置为0.2A、0.25A、0.3A

 

如何设置以下内容?

 

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    是的。 您可以将 BQ2970系列用于这些电流保护。 放电阈值期间的过流由一个外部感测电阻器的值设定。 为了确定此值、您需要知道您正在使用的特定器件。 要选择器件、请确定所需的保护阈值、并从数据表的器件比较表中选择相应的器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    请选择一个可以执行此操作的器件:

    过流放电电流设置为0.2A、0.25A、0.3A

    3.0V、3.1v、3.2V 时的欠压截止值

    谢谢、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    很抱歉、我在上一篇帖子中有一个拼写错误。 我想说的是 BQ2980而不是 BQ2970。 BQ2970的过流保护阈值由 FET 的导通状态电阻配置。 这两个器件的过程类似、但 BQ2980上的精度要好得多。

    遗憾的是、我们目前没有一个器件可以支持这些欠压保护。 如果您希望我们创建具有这些阈值的器件、请联系您当地的销售代表。