This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17575Q3:SON3X3封装尺寸

Guru**** 2924840 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17304Q3, CSD17575Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842097/csd17575q3-son3x3-package-footprints

器件型号:CSD17575Q3
主题中讨论的其他器件:CSD17304Q3

比较两个器件数据表(CSD17575Q3和 CSD17304Q3)与相同封装(SON 3.3mmx3.3mm)、看看推荐的封装:

1) 1)建议封装图注释 M0143-01针对 CSD17304Q3显示了标准 QFN 封装- 除了模板/焊锡膏图外、还有两侧"翼"从封装中心的主焊盘中出来(这是为了将焊膏沉积在第一个图的焊料掩膜上吗?)

2) 2) CSD17575Q3 显示了更标准的 QFN 封装、其中包含"建议的模板图"、但未显示这些侧面的"翼板"

此"Q3"封装的推荐封装尺寸是多少?  这两个选项卡未包含在此封装的所有"推荐尺寸"图中、这是否有原因?

谢谢- James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您关注 TI FET。 我已经向 SMT 专家咨询、以回答您的问题。 CSD17304Q3数据表早于 CSD17575Q3、信息可能已更改、但数据表未更新。 我将在收到更多信息后立即向您发送更详细的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我已向 SMT 专家确认 CSD17304Q3数据表中的信息已过时。 阴影区域表示元件尺寸。 没有颜色的较大区域是 PCB 焊盘。 数据表未提供任何模板信息。 我们计划更新此数据表、但可能需要一些时间才能完成。 同时、CSD17575Q3的数据表包含 PCB 焊盘图案和丝印板。 这些图是正确的。 请将其用于您的设计。