This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:LED 驱动器应用-可并联两个 IFB 灌电流引脚

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842077/tps61196-led-driver-application---possible-to-parallel-two-ifb-current-sink-pins

器件型号:TPS61196

大家好、团队、

希望你们做得好。 如果您有机会、您可以帮助回答以下客户问题:

我们正在考虑将 TPS61196用于 LED 驱动器应用。 我们的要求是每个灯串包含12个 LED @ 400mA (连续)的5个灯串。

TPS61196数据表的每个灯串具有200mA 的连续电流规格。  您是否知道是否可以并联两个 IFB 灌电流引脚以获得每串400mA 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

      您可以将两个 IFBx 组合在一起以驱动更大的输出电流。

    此致

    肖恩