This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056 PF 和 THD

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842212/ucc28056-ucc28056-pf-and-thd

器件型号:UCC28056

1、PFC 芯片部件、小封装确实是个好主意、这个单绕组控制芯片、我们有一个类似的其他供应商材料、对 PF 值和 THD 有一定的牺牲、我看到演示方案数据发布在 TI 网络上、 PF 和 THD 测试曲线也很奇怪、与我们使用的其他芯片数据不同、这不知道为什么、您能帮我解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下表列出了可通过 UCC28056实现的典型 THD 性能。  我们的所有参考设计都是可行的示例、但与这些设计的某些参数的所有设计性能一样、可能会有所不同、因为它们不是该设计的目标、也不是为了改进另一项功能而降低。  如果您对特定参考设计有疑问、请分享该设计并突出显示您正询问的内容。

    输入范围

    (VAC)

    负载范围

    THD

    90– 265

    100%

    <10%

    90–265

    50–100%

    <15%*

    207–265

    40–100%

    < 10%

    *可实现高达<10%的效率、同时具有显著的系统限制和规格限制

    此致、

    Eric